欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

支承柱的有效配置方法

  • 2020.10.28 10:25:25
  • 米思米
  • 2220

支承柱是为了防止可动侧型板的底面受到注射压力产生瞬间变形而安装的支柱。

为了降低可动侧型板的变形,如以前所解说的那样,确保适当的型板底面厚度是基本的要求,不过,使用支承柱进行辅助加固的方法也作为很好的经验被广泛使用。

支承柱通常使用圆柱状的碳钢(S50C)非热处理材料和SKS3热处理材料(54HRC左右)。

支承柱如果在适当的位置配置,会发挥出极其有效的作用。

如图1所示,即使将支承柱放置在远离型板中心的地方,也不能发挥出足够的作用。因为,一般在注塑加工中,主浇口设置在型板的中心部位,然后再流向各个分流道,因此,会在模板的中心部产生很大的变形。

支承柱的有效配置方法


因此,围绕着模板的中心部分进行配置是比较有效的方法。另外,放置在动模仁的正下方也是很有效的,但是必需要充分考虑与推杆配置的关联。

在与推杆有干涉的部分,支承柱的截面形状可以不完全都是圆柱形形状,也可以设计成方形的形状。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities